This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255相关问题

Guru**** 2611485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450632/tpa3255-tpa3255-related-issues

器件型号:TPA3255

工具与软件:

您好、

客户使用 TPA3255驱动电机线圈。 原理图如下所示。 客户反馈:芯片升温严重并产生很大的噪音。 与 NXP TDA8950相比、电机转速不足。 请帮助分析原因或推荐更好的解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    我在 TPA3255的输入引脚上没有看到任何直流阻断电容器。 确保添加这些选项以确保功能正常。  

    您是否知道 OTW 或 Fault 引脚是否在过热事件期间触发?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramsey、

    客户反馈表明输入信号频率相对较宽、有时在几十赫兹的范围内、因此未连接隔直电容器。 如果没有连接、或者有任何更好的建议、会产生什么影响?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    直流阻断电容器是器件正常运行所必需的。 即使具有隔直电容器、也能轻松实现几十赫兹的频率。 数据表中提到了放大器的输入阻抗为20k 欧姆。 这意味着数据表中显示的10uF 输入的转角频率为1/(2*pi*20k*10U)、远低于客户所需的数十赫兹标记。

    此致、

    Ramsey