This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:环路滤波器组件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452653/pcm9211-loop-filter-components

器件型号:PCM9211
Thread 中讨论的其他器件: DIR9001

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 PCM9211、但 SPDIF 接收(DIR)出现一些问题。

在深入之前、我想先检查第一步中的所有内容。

在 PCB 设计过程中、我记得我这边关于环路滤波器电容器组件选择的一些不明确之处。

我使用这里的数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm9211.pdf

第31页的表7-6说明了:

C1 = 0.068uF = 68nF、C2 = 0.0047uF = 4.7n

图8-1显示了以下内容:

C5 = 0.068mF = 68uF C6 = 0.0047mF = 4.7uF (此处 C5和 C6 "接地"至+3.3V)

我假设68u 和4u7是正确的值、在 EVB 的原理图中、我还看到68u 的占用空间为1206、4u7是0805、这似乎合乎逻辑。 我是对吗?

在我的设计中、我使用这些值、并将它们接地至 AGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    请使用表7.6中给出的值。 我认为这是一个简单的格式问题! 发生的事情是在另一个表中 ,单位也是微型  的,但正确的字体格式没有被选择,因此没有正确的格式 ,它将读取毫比微型。 您可以看到这是错误没有在其他类似的设备,如 DIR9001与 完全相同的值.

    此致、

    Arash