This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:SBCLK 与 FSYNC 之比

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1451902/tas2110-sbclk-to-fsync-ratio

器件型号:TAS2110

工具与软件:

专家们、您好!

我的客户现在正在评估 TAS2110并输入以下 I2S 信号。

- I2S 信号:44.1kHz 16位 SBCLK=SBCLK(44,1kHz 1.411MHz x 16位 x 2)

根据数据表表90、最小 SBCLK 与 FSYNC 之比为64。 是这样吗? 如果是、TAS2110无法在高于 I2S 信号的情况下播放? 如果您有任何建议让 TAS2110在 I2S 信号以上播放、

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原山  

    正确。 客户的 SBCLK:FSYNC 比率必须与 DS 和这个64建议的最低比率相匹配。 客户电流比接近32。  

    我建议将 SBCLK 频率至少增加到2.8224 MHz、以使 I2S 正常工作。   

    此致、

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指客户应更改 SBCLK (2.8224MHz)、而其他寄存器设置不需要更改、对吗? 如果否、您是否会提供推荐的寄存器设置?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原山  

    SBCLK 是一个输入引脚、客户应提供足够的频率以实现适当的比率。 在本例中、当前寄存器设置可以保持原样。

    此致、

    Ore.