This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:用于 PDM 麦克风配置的 AIC3204 CS 软件

Guru**** 2606825 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452846/tlv320aic3204-aic3204-cs-software-for-pdm-microphone-configuration

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

你好、Jeff (如果你是那个回应者)!

我离开工作,没有在这个项目上工作了一段时间,我现在被要求回头看看它。 现在、我需要了解如何将 PDM 麦克风集成到 TLV320AIC3204编解码器中、并依靠 AIC3204 CS 软件、但却无法正常工作。

在我不再使用的较旧的 Windows 7机器上、我当时正在使用该软件来计算 PLL 和时钟等。 我看到了所有内容、并且非常适合计算 PLL 的 P、R、J 和 D 值。

我   在新的 Windows 11计算机上安装了该软件、但虽然安装顺利、但看起来不起作用;在我的 Windows 7计算机上、我可以在没有任何 EVM 连接的情况下 运行该软件、它的运行方式与我确实有 EVM 时完全相同、这对我看到功能和所有相关信息非常有帮助。

但现在在 Windows 11上、什么也没有。 当我启动它时、 如果我单击顶部的"帮助">"关于"选项、则不会出现任何消息。 在我能够检查选项的中间区域、该区域为空。

是否可能在 Windows 11下不受支持? 是什么替代了它?

谢谢!

贝诺伊特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我想 它只是以管理员模式运行的问题!

    如果 PDM 麦克风无法正常工作、我会给您回复。

    干杯!

    贝诺伊特