This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:音频放大器和编解码器

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450140/tpa6211a1-audio-amp-and-codec

器件型号:TPA6211A1
Thread 中讨论的其他器件:LM4990

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种能够驱动单端2W 扬声器的音频放大器、其频率响应至少可以扩展到21.5kHz。 具体而言、我需要:

  1. I2S/PCM A/B 放大器。

  2. 如果没有支持 I2S 的放大器、您是否可以建议将 I2S/PCM 音频编解码器与模拟 A/B 放大器  LM4990配对

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们的产品系列不支持具有数字输入的 AB 类。 TPA6211A2是模拟输入和 AB 类的另一种选择、与 LM4990类似、但具有全差分效果。

    关于 DAC、您可以缩小一些选项的范围。 如果您选择 TPA6211A2、您还可以寻找差分输出 DAC、否则单端选项适用于 LM4990:

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据频率响应、LM4990似乎比  TPA6211A2更适合19K~21.5KHz 吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    音频带宽通常高达~20kHz、因此对于这两个选项中的任何一个、所需的频率都可以。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    如果我们使用 PCM510xA + LM4990可以支持 I2S 输入? 有什么需要注意的吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、PCM510xA 将负责 I2S 输入、将其转换为模拟输入、并可用作 LM4990的输入。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师