This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:PCM1690 I2S 数据停止时点击

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450953/pcm1690-pcm1690-click-when-i2s-data-stops

器件型号:PCM1690

工具与软件:

您好!

请您对 PCM1690有什么建议。 在我们的实现中 、我们发现当 I2S 数据 停止(BCK、LRCK 和 DIN1-4停止、 SCKI 仍在运行)时、PCM1690会发出轻微咔嗒声。 我在下面附上了一张图片、其中显示了 I2S 数据的捕获以及 显示单击操作的输出。

PCM1690配置为硬件模式。 fs=48kHz、 SCKi=512fs。

为了避免这种点击、我们尝试了以下几项操作:

1.我们的 DSP 允许我们保持 BCLK 持续运行。 我们已经尝试过此操作、但单击操作没有改变。

2.我们已经尝试在停止 I2S 数据之前应用 I2C 软静音、但仍然存在咔嗒声。

3.我们已经尝试在停止 I2S 数据之前将 AMUTEI 引脚拉至低电平、但我们发现 AMUTEI 静音中的咔嗒声比 LRCLK 停止咔嗒声更差(请参阅下面的数据)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    静音被置为有效时、您能否确认输出电压? 请注意、 " AMUTEI 低电平输入会导致 DAC 输出与数字输入切断、并强制其达到中心电平(0.5VCC1)。"  您能否请将输入发送到其中一个通道并 在插入静音之前和之后提供输出快照(与您的第二张图类似)、用于应用输入的通道的 VOUTP 和 VOUTM。 我想确认 两个 输出 在静音插入之前都是正确的、并且  在静音后都变为0.5 VCC。

    关于软静音,数据表解释,通过设置 MUTDA[8:1]= 0 ,衰减器增加到最后的衰减水平与减少水平的方式相同。 此配置可减少 DAC 输出静音期间的噼啪噪声和拉链噪声。 所以软静音应该只起作用。

    此外、我还需要放大屏幕截图 、以检查 I2S 信号的边缘相互适配、从而验证格式(与数据表中的图31类似)。 你的 bck 率是多少?  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的快速回复。 我会为你的研究捕获更多的数据。 下面是显示 I2S 数据的放大屏幕截图。 BCLK = 64fs = 3072kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请在准备好后发送。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arshan:

    我为您提供了一些数据。 我直接在 VOUT1+和 VOUT1-...上捕捉到了这一点 它的 噪声很大、希望您能理解。

    1kHz 正弦播放、通过拉低 AMUTI 静音。  示波器上使用的直流耦合。  示波器迹线是偏移-2.5V。

    稳定状态下的音调为1kHz

    DIN1 = 0、BCLK、LRCLK 和 SCKI 正在运行。 AMUTEI 在轨迹中间拉低(合理地发出咔嗒声)

    DIN1 = 0、BCLK、LRCLK 和 SCKI 正在运行。 BCLK 和 LRCLK 停止在迹线中间(咔嗒声比 AMUTEI 咔嗒声大约低6dB、但仍然可以听到)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、今天我来看看、并让大家知道。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我查看了这些图、它与您的第一组 VOUTP/VOUTM 图不同。

    每当 I2S 中断时、都会出现噗声或嘀哒声、这是一个众所周知的事实。 通过 软静音、 它可以尝试降低噼啪噪声。 静音应该在 I2S 中断之前发生、我不确定在您发送的图表中您的静音是否对 I2S 有效。  

    如果您使用交流耦合、一旦器件停止或静音、电容器上仍然有能量、这可能会导致您听到的砰砰声。

    如果您在 DAC 之后使用放大器、则必须 先将放大器静音(或禁用)、然后才能将 DAC 静音。  

    这些器件不是无爆音的、因此无论出于何种原因、当输出不连续时、它都会出现"砰砰"或"咔嗒"声。

    此致、

    Arash