This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:帮助选择 DAC

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212, PCM1681, PCM4104, PCM1690, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452014/pcm4104-help-select-a-dac

器件型号:PCM4104
主题中讨论的其他部件:PCM1681PCM1690TAD5242、TAD5212

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户现在有一个高精度音频信号输出的新项目、能否帮我们选一个芯片?

1、信号输出频率:20~20kHz (通常使用1kHz)

2、4通道 SYNC 输出

3. 24位

4.精度0.01%

5、 具有自校准功能。

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    PCM4104是我们唯一的4通道 DAC、我们有一些具有更多通道并可以支持4个通道的 DAC、或者您可以使用2个2通道 DAC 实现双芯片解决方案、但具体取决于您是否确定成本、SNR 或芯片数量。 在单芯片解决方案中、PCM4104具有最高的 SNR、具有118dB、但这是我建议的最昂贵的。 我们还可以查看 PCM1690、这是一款 SNR 为113dB 且成本几乎为一半的8通道 DAC、或者我们可以查看具有8通道、SNR 为105dB 且成本更低的 PCM1681。   

    我们有一些更高性能的双通道 DAC、例如 TAD5212或 TAD5242 (硬件控制版本、如果这是自校准的含义、则无需 I2C?) 两者都具有120dB 的 SNR。  

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我。 所有这些 DAC 均支持24位音频并输出介于20-20k 之间。  

    此致!
    MIR