This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:关闭未使用的通道

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452203/tas5825m-turn-off-unused-channel

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

您好!

我有一位客户在使用此设备、他们想知道是否可以禁用未使用的通道? 它们 使用2个 TAS5825M IC、但只有3个通道(两个通道都使用一个放大器、另一个通道都使用一个通道

他们担心 EMC 测试中的辐射发射。 如果不可能、选择 PBTL 是否是更好的选择? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    无法只禁用 TAS5825M 的一个通道。 如果担心未使用的通道、PBTL 是一个很好的选择。  

    此致、

    Ramsey