This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:听到声音

Guru**** 2906960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1451626/dix4192-output-sound-heard-the-noise

部件号:DIX4192

工具与软件:

您好、先生、

我的客户对于每个未使用的 RX 引脚都将0.1uF 连接到了 GND、但输出声音仍然听到噪音、您能否回顾下面的原理图并提出一些意见? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 通过电阻器将未使用的数字输入接地至 GND。

    1) 1)如果未在另一端完成此操作、则为 SDA 和 SCL 使用上拉电阻器 我还会使用 PU/PD 电阻器的数字引脚,如/RST 。

    2)还向 RXCKI 提供一个主时钟(参考时钟)、因为我认为它未连接到任何源。   

    3)对于所有电源、请使用 10U 和0.1uF 电容器

    您可以 参阅用户指南作为原理图的参考。  

    此致、

    Arash