This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC31:音频编解码器建议

Guru**** 2819555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1453168/tlv320aic31-audio-codec-recommendation

器件型号:TLV320AIC31
Thread 中讨论的其他器件:PCM3168A

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找一款可以支持如下模块所示接口的音频编解码器 IC。

请在 TI 编解码器 IC 中推荐最合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我们唯一可以支持4个单独麦克风的编解码器是 PCM3168A。 但它所拥有的不仅仅是你所要求的。

    与 AIC3204类似的器件也可以在此处使用、但只有两个 ADC、因此您必须将4个麦克风混合为2对。

    此致、
    Jeff McPherson