This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:有助于选择正确的器件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452009/tlv320adc5140-help-select-a-correct-device

器件型号:TLV320ADC5140

工具与软件:

尊敬的 Expert:

下面是我的客户的要求。 您能帮助确认 哪个器件型号正确吗?

项目:高精度音频信号测量

输入信号频率:20~20kHz (通常使用1kHz 正弦信号)

2、4通道

3. 24位

4.测量精度:0.01%

5.200k SPS (至少50k)

6.如何 根据 ADC 的数据计算 THD、SNR、等级、RMS ? 您是否有相关材料?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    TLV320ADC5140可满足客户要求、但是支持的采样频率必须是44.1kHz 或48kHz 的倍数。 支持的最接近的采样频率为192kHz、如需了解更多信息、请参阅数据表的第8.3.2节。

    d/s 的电气特性表(第7.5节)概述了 THDN 和 SNR 测试条件

    输入信号电平和其等效的 RMS 电平由用户提供、并可使用示波器进行测量。 该器件中差分输入的满量程为2Vrms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Daveon、

    感谢您的答复。

    我的客户希望使用信号测量和分析机、因此他们决定 根据来自音频 ADC 的数据使用 MCU 计算 THD、SNR、电平、RMS 参数、然后输出结果。

    我们是否有相关材料?

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    这可在 MCU 的系统级实现。

    我们的音频实验室利用音频分析仪(APX55)、该分析仪会自动计算这些规格、因此很遗憾、我们没有任何适合您的应用的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Daveon、

    明白了、非常感谢。