This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5142EVM-K:不执行规范。

Guru**** 2605035 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452354/tac5142evm-k-not-performing-to-specs

器件型号:TAC5142EVM-K
主题中讨论的其他器件:TAC5142

工具与软件:

嗨、团队:

我测量了 TAC5142评估板的 DR、发现规格并非基于性能。
这些引脚按如下方式进行配置。

MD0 控制器和目标选择
通过4.7k Ω 接地短路 目标 TDM 模式
MD1 MD2 字长、电源模式和内插滤波器选择
低电平 低电平 AVDD=3.3V、字长=32
MD4 MD5 模拟输出配置
低电平 低电平 差分输出;仅限线路输出
MD3 接地

结果如下

LCH RCH
输出 712.4mVrms 665.7mVrms
应变率 97.085367% 97.645685%
噪声 382.5uVrms 385.9uVrms
SNR 65.4018494 64.7360756

此外、当 MD0设置为目标 LJ 模式时、仅从 CH2发出声音。
我是否应该设置任何点?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您如何测量输出端的电压? 您使用哪些测试点进行测量? 另外、您要使用什么信号来测量最大输出电压? 您应该使用0dBFS 的信号进行输出电压测量、而 SNR 测量也指定用于0dBFS 输入信号。 另外、如果您能解释更多、我不知道应变率是多少。 如果您可以在施加电容器之前在 J31/J32/J33/J34处进行测量、请确保在 EVM 采用任何滤波器之前使用0dBFS 信号来进入 DAC 并测量输出、从而提供最佳的测量效果。

    此致!
    MIR