This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:模拟无线电输入和麦克风音频多路复用器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452602/tlv320aic3100-analog-radio-input-and-microphone-audio-mux

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、我们使用 TLV320AIC3100作为音频编解码器。

原理图附后。

AUDIO_RADIO_R 和 L 来自 FM - DAB 广播 IC、所示的音频输出电压特性(最大55mVrms)

我们还需要将麦克风直接连接到扬声器输出(模拟)

我们正在考虑使用的麦克风-> ANM-5254L-LW100-R

您是否建议使用 TS5A22362等音频多路复用器或者我们是否可以使用  TLV320AIC3100设置来处理这种情况?

如果您推荐音频多路复用器、您能否推荐与我们的无线电 IC 兼容的器件型号?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    编解码器能够将麦克风信号传递到扬声器输出、无需任何类型的外部多路复用。 但是、MIC1LM 输入无法执行此操作。 请参阅以下方框图:

    ADC 无论如何都是单声道信号、因此如果重新排列输入、您可以通过 ADC 获取无线电信号进行录制(右左侧混合在一起)、并且麦克风信号可以传输到扬声器输出端。

    此致、
    Jeff McPherson