This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:负载并联 TPA6120A2

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448420/tpa6120a2-load-parallel-tpa6120a2

器件型号:TPA6120A2

工具与软件:

我使用两个 TPA6120A2放大器、每个放大器接收不同的音频输入信号、并将它们的输出连接到公共耳机。 但是、我遇到了耳机输出信号波动导致音量水平不规则(在高低之间交替)的问题。 是否有人可以帮助确定原因或建议解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumathi、您好!

    我可以为您查看此行为。  

    您能否确认顶部放大器正在进行差分输入到差分输出放大?  底部放大器似乎用于单端输入转单端输出。  

    要驱动具有立体声(顶部放大器)和单声道(L 通道底部放大器)的同一耳机、可能需要更改电路。  
    一次只使用一个放大器吗?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的响应。

    在顶部放大器中、有两个单端输入和两个单端输出。 其中一个单端输入连接到左侧运算放大器、另一个连接到右侧运算放大器。

    一次使用所有放大器、有时只有一个放大器在使用。 请注意、所有放大器都是单端音频输入和音频输出。

    谢谢!

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumathi、您好!

    这可能会成为每个放大器看到的阻抗问题。  输出电压波动是可重复、一致还是随机?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    输出电压波动是可重复的、有时在进行测试时会保持一致。

    谢谢!

    Sumathi K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumathi、您好!

    电路板上是否存在将输出短接至 GND 的电阻器、或者这些电阻器是否为 DNI/DNP 且未组装?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    电阻器 R30、R31和 R38为 DNP。

    谢谢!

    Sumathi K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumathi、您好!

    谢谢、这就是我在查看原理图时所想的。

    您使用什么工作台设备或测量设置来测试/探测三个放大器通道输出?

    此致!

    ALEC