This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250D2EVM:复位方案问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452252/tpa3250d2evm-reset-scheme-question

器件型号:TPA3250D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPS3802

工具与软件:

您好!

EVM 使用源自 PVdd 的15伏特总线作为确定 PVdd 何时降至特定值以下的方法、从而关闭 TPS3250。 在我的应用中、15伏电源将来自单独的电源、因此不会检测到 PVdd 的下降。

我是否可以 改用合适的电阻分压器将 PVdd 连接到 TPS3802复位控制器? 我可以添加齐纳钳位来确保输入不会超过3.3伏。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您似乎在确认如何让 tps3802在 pvdd 分压器产生的电压下工作。

    您的意思是、当 pvdd 下降到某个值时、tps3802可能无法正常工作、从而可以复位放大器?

    您的设计看起来不错、最好与 tps3802团队确认电源下降时是否存在任何异常行为。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    让我以这种方式重新表述我的问题:

    在 EVM 上、由于有电阻分压器和15伏馈  电、复位条件的跳闸电压为13.6伏。 如果知道给定设计中的 PVDD 是什么、则 PVDD 和合适的电阻器就会产生相同的13.6伏。 我想知道为何 TI 选择使用15伏电源、但我认为这可能是因为 EVM 的额定 PVDD 为18至38伏。 当使用可变 PVDD 时、否则您无法保证13.6伏跳闸点。

    我有一个跟进问题–通过 R61和 C83向复位控制器添加 PVDD 的目的是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supira、您好!

    TPS3802监控此 EVM 上的两个电源、即 PVDD 电平和15V 电源。 所有应用的15V 都是固定的、因此它具有电阻分压器。 该电源用于驱动 EVM 上所有较低电源电压的电路、因此会监控该电源轨以确保为电路的其余部分供电。 PVDD 也会受到监控、因为它是用于放大器本身的高功率电源。 当两个电源(PVDD 和+15V)稳定时、电容器可视为开路、这意味着节点电压来自15V 电源上的电阻分压器。 如果 PVDD 电源具有快速瞬态、则电压会略有变化、因为电容器需要充电/放电、这可由 TPS3802监控。 基本上、电容器充当隔离器来防止两个电源相互作用、同时仍允许监控 PVDD 的瞬变。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的详细回答、这有助于我们理解问题。 在您看来、我可以按照我所描述的方式进行讨论吗? 如果在由于 PVDD 下降而置位 RESET 时12伏电源保持接通、对器件是否有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supira、您好!

    如果您只想监控 PVDD 电源、并通过设计 项目使 PVDD 成为固定值、可以在此处使用电阻分压器。

    此致、

    Ramsey