This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102:硬件模式下的 PCM5102左/右独立控制

Guru**** 2580345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, PCM5101, PCM1798, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448014/pcm5102-pcm5102-left-right-independent-control-in-hw-mode

器件型号:PCM5102
主题中讨论的其他器件: PCM5101PCM1798

工具与软件:

大家好!

我正在使用具有 H/W 控制模式和 I2S 格式的 PCM5102。 如下所示  

但在这种情况下、我无法通过输入源独立控制左侧和右侧。  

例如、当我将1V 放置在左侧和右侧输入时、左侧和右侧输出部分都是1V、当我静音左侧输入并将1V 保持为仅右侧通道输入时、左侧和右侧输出总共是500mV。

右声道的位置相同(左1V 和右输入静音-->左、右输入均为500mV)。

我可以获得任何支持、以确定是否有我缺失的错误或 PCM5102在 H/W 模式下发生了这种情况(如果是、PCM5101可以通过 PCM5102逐引脚解决这个问题?

我们非常感谢您提供建议和反馈。

提前感谢。

此致、

Jaydon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaydon:

    我们有关此部件的专家今天不在办公室,并将在周一返回回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaydon:

    如果您在 LRCLK 为高电平时有数据、但在 LRCLK 为低电平时没有数据、那么您应该不会在通道上看到任何没有数据的数据 (除非有混频器、我认为此设备没有该混频器。  

    如果您发送1V @1KHz 正弦波、您是否在 L 和 R 上看到+0.5Vp 正弦波 、或者一个输出 反相并有差分、它会产生1V? 通过观察  示波器上的 LRCLK、DIN 和输出可以了解这一点。  

    我们的某些部件具有专用引脚、用于开关黑白单声道和立体声。 可以 使用的一个器件是 PCM179x、 例如 PCM1798 具有 此 专用引脚、 我认为这就是您要寻找的引脚。   我们的 新系列器件中的 TAD5242也 可以通过引脚 MD6实现这一点。 大多数由软件控制的器件   也可以实现独立的音量控制和静音。

    我注意到 SCK 在原理图中浮动了,如果您 计划使用 PLL 模式 , SCK 应该接地。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    谢谢你的建议..根据你的建议,我通过每个输入静音左侧和右侧 SCK 下拉后 LRCK 和数据测试..  

      

    1.左右输入全部启用。

    2.左侧输入 静音,仅跳过右侧输入

    3.右 输入 静音,只保留左输入

    如上所示、每个通道输入静音都改变了数据输入、但输出仍然为向左/右通道输出0.5V。 这就像 IC 内部的单声道混合。。。  甚至在所有左侧/ 右侧通道输入中、当独立存在1Vrms 到左侧和2Vrms 到右侧时、输出全部为1.5Vrms 到左侧/右侧。  

    正如我说过的、我将在硬件模式下使用 PCM5102。 在我看来,PCM5102硬件 Mdoe 不支持立体声。 为了确定这一点、您能否帮助确认 PCM5102在硬件模式下不可能控制 strereo 输出?"

    从而获得您的反馈

    谢谢  

    此致、

    Jaydon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaydon:

    感谢提供额外的数据点。 似乎它向两个通道发送单声道信号。 据我所知、这应该是一个真正的立体声器件、我在过去没有提及此类行为。

    让我看看我是否可以找到 EVM 并在结束时进行测试。 我会 在下周给你一个确认。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我 在实验中使用了此部件的 EVM、 能够快速检查1KHz、1Vrms 信号、正如我所期望的那样、它是一款真正的立体声设备。 我可以将输入发送到两个通道或一次使一个通道静音、因此完整的 输出会显示在预期的一个或多个通道上。 我不确定您的电路板 或设置的情况、但正如我所说、我从未听说过此器件的单声道性能、正如您看到的那样、我的测试也确认了这一点。   

    e2e.ti.com/.../Stereo-vs-Mono.zip

    我建议获取专用 EVM 并从此处开始、转到您自己的电路板。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    很抱歉我迟到了反馈... 真的很感谢您的支持和识别... 根据您的支持、我还确定了 PCM5102在硬件模式下的立体声运行。  

    根本原因是音频预分频的立体声输入源连接到轨迹 A。 因此、根据轨迹 A、将同时激活轨迹 B。 所以将其融入音频精度和固定输入源后、我可以看到立体声运行。

    再次感谢您的支持  

    此致、

    Jaydon