This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825可以动态调节静音吗?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452996/tas5825m-can-the-tas5825-dynamic-adjust-mute

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

TAS5825是否可以通过 Windows 操作系统中的 i2c 命令动态调整静音/取消静音?

最低。 如何命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    要使器件静音、您可以写入寄存器0x03并使用 I2C 将其设置为0x0B。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey Foote

    您会说"要使器件静音、您可以写入寄存器0x03使用 I2C 将其设置为0x0B。"

    但如何取消设备静音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    要取消静音、您需要将0x03写入寄存器0x03。 数据表的第9.6.1.3节对此进行了概述。

    此致、

    Ramsey