This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:一些问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1453079/tlv320aic1110-some-questions

器件型号:TLV320AIC1110

工具与软件:

嗨、团队:

(i)
AR2的最大电压电平是1.36Vpp 吗?
过载信号电平(3dB):也有一个1.925V 的值、
我想知道我应该如何考虑该值。
(例如、如果通过接收 PGA 将0dBm 增加3dB、是否会得到上述电压值?)

(二)
如果由 MBIAS 偏置、则计算为
2.65V + 1.36Vpp/2≈3.33V。
由 MBIAS 偏置时、如果未超过最大 Vo 值3.6V、是否存在任何问题?

(三)
您能告诉我 MIC1P-1N 的内部基准电压吗?
目前、MIC1P-1N 已通过 MIC1选择通电、
当 MIC1打开并选择 MIC1且没有交换语音数据时、电平大约为1.3V。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    i) dBm0是一种过时的单位、但0dBm0是"数字毫瓦"、是电话网络中的常用参考信号。 数据表中给出的参考值将与这个参考值进行比较。 但请注意表下方的注11、其中显示 RX PGA 增益为-1dB、因此产生的输出略低于0.775Vrms 的典型毫瓦电压(假设负载为600 Ω)。 与现代数字信号(dBFS)相比、dBm0信号在高于0dBm0水平~3dB 时达到饱和、这是通过过载规格得出的。  本文对该装置进行了很好的解释: https://en.wikipedia.org/wiki/DBm0

    II) MBIAS 不会影响输入电平、因为耦合电容器将阻止 MBIAS 提供的直流失调电压。

    III)您测量的内部基准电压用于对麦克风输入信号进行偏置、以便输入端不存在负电压、从而定义 ADC 的0点。 该基准电压被视为 ADC 转换的中点、因此麦克风信号将围绕该基准电压振荡、然后 ADC 将测量振荡。  

    此致、
    Jeff McPherson