This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:软件工程师将 ppc3导出的 The.h 文件写入软件后、该文件保持静默状态。 通过 EVM 在线向放大器写入的声音正常

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1454296/tas3251evm-the-h-file-exported-by-ppc3-is-silent-after-the-software-engineer-writes-it-into-the-software-sounds-written-online-to-the-amplifier-with-evm-are-normal

器件型号:TAS3251EVM

工具与软件:

功率放大器工具打开时只需选择1.1、不执行任何其他设置。 功率放大器1通道有输出、功率放大器2通道有输出、当软件写正常的 EQ processing.h 文件时、功率放大器1通道无输出、2通道有输出。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过检查一些内容来确定发生了什么情况。 首先、可以转到寄存器映射并查看静音寄存器、确保两个通道都未静音。 您还可以检查数字音量以确保音量未设置为0。 我确实注意到您的输出交叉开关的 I2S 配置设置不正确、因此我建议将其改回默认值。 还应该知道什么是 EQ 文件和音频源。 您的 EQ 可能会使其衰减、用于测试的任何频率均会衰减。

    此致

    Ramsey