This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:TLV320DAC32IRHBR 的原理图验证

Guru**** 2524620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1451821/tlv320dac32-schematics-verification-for-tlv320dac32irhbr

器件型号:TLV320DAC32

工具与软件:

您好!

我正在使用外部 MIC、并将数字 I2S 信号发送至 TLV320DAC32IRHBR DAC、并在3.5mm 耳机插孔上获得输出。 MIC 与 MCU 直接相连、且 PCM 至 PDM 的转换在 MCU 进行。 请验证该原理图是否相同。  

注意:  
R17至 R21 - DNP
只有 HPL COM 连接到耳机保护套
LDO_SELECT =高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错。 唯一需要更改的是、所有未使用的模拟输入(例如 LINEL 或 LINER)必须通过0.1uF 至0.47uF 电容与模拟地(AVSS)进行交流耦合。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已修改 PFA 的电路原理图。 另外、我还有一点疑问:如果我想在3.5mm 插孔上提供立体声输出、我可以将 HPLCOM 和 HPRCOM 短接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed:

    我看到电阻器是 DNP、但如上所述、它们应替换为0.1uF 至0.47uF 的电容器。 即使输入未使用也保持悬空、这不利于提高噪声性能。

    对于立体声耳机、请短接 HPLCOM 和 HPRCOM。 短路连接在插孔连接器的套筒上。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 现在我已将其配置为立体声。 已修改 PFA 的电路原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed:

    原理图看起来很好。 无需担心。

    此致、
    Jeff McPherson