This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:有关 PurePath Console 中的阈值设置的问题。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1453035/tas5828m-question-about-the-threshold-settings-in-purepath-console

器件型号:TAS5828M
Thread 中讨论的其他器件: TAS5825M

工具与软件:

我想创建一个应用程序、允许用户在 PurePath 控制台的 DBE/DDE/DEQQ 设置屏幕中设置阈值设置。

因此、我在从 PurePath 控制台进行设置时检查 I2C 通信数据。

环境如下:
-设备: TAS5828M
-扬声器配置: Stereo2.0
-音频模式: BasePro(2.0 4K)


当以下值为时:
-阈值低(db):-30.
-阈值高(db):-10
-能量(ms): 100

以下是 PurePath 控制台输出的 I2C 通信数据。
w c0 00 00
w c0 7f 8c.
w c0 00 07
W c0 34 00 06 D3 72
w c0 00 00
w c0 7f 8c.
w c0 00 07
w c0 38 1c 1b f0 41
w c0 00 00
w c0 7f 8c.
w c0 00 07
w c0 3c 04 0c 37 14.


我认为阈值设置对应于应用报告[slaa786a.pdf]中所述的 DSP 存储器映射中的 DPEQ 控制。 是这样吗?
在这种情况下、DSP 存储器地址不同、但哪一个是正确的?
对于 DSP 存储器映射:
-书: 0x8C
-页面: 0x07.
-子地址: 0x28 - 0x30
用于 I2C 通信数据
-书: 0x8C
-页面: 0x07.
-子地址: 0x34 - 0x8C


此外、如果从上述 I2C 通信数据中提取 DSP 存储器的设置、它们将变为以下值。
Alpha:0.000208312
增益:0.219602615.
偏移:0.031622777

如何​​根据​​PurePath Console 中设置的值计算这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitauchi-san:

    应用报告专为 TAS5825M 编写、因此寄存器映射与 TAS5828M 不同。 PPC3将给出正确的寄存器写入、以您所需的方式来配置器件。 遗憾的是、我无法使用相应的 I2C 命令提供从 PPC3值到相应 I2C 命令的准确计算。 具体取决于功能、是否由 IP 驱动、有时需要通过 GUI 中的多个值计算得出。 如果您需要有关调整功能的更多信息、请参阅 TAS58xx 文档的调优指南。 我建议确定要设置哪些 I2C 命令的唯一另一种方法是手动将数据输入 PPC3、然后记录 I2C 代码。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey。

    感谢您的答复。
    我知道 DSP 存储器映射与 TAS5825M 的存储器映射不同。
    是否有任何文档描述了 TAS5828M 的 DSP 存储器映射?

    我将查看 TAS58xx 的调优指南。

    此致、

    Nobuhiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitauchi:

    当前没有文档。 它正在由我们的团队制定,并将在明年的某个时间发布。 对于此器件、您应该使用 PPC3来生成实现目标所需的所有代码。

    此致、

    Ramsey