This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:使用指南

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5825MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1453574/purepath-cmbevm-guideline-how-to-use

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825MEVM、TAS5825-SW

工具与软件:

您好、使用或设置 PurePath-CMBEVM 的指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有此 EVM 的用户指南、因为它可以与各种音频 IC EVM (包含用户指南)配合使用。 您对此 EVM 的设置或功能是否有任何问题?

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Northcutt 女士:

    我遇到的问题如下:

     

    PurePath 和 TAS5825MEVM 板已经与 USB 电缆和 PVDD 电源(5V)连接、当点击 Available EVM 时、仍然不显示任何内容。

    条件如下所示更改稳压器值、

    此致、

    Hisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题在于该应用无法自动填充 PPC3。 无论 EVM 连接如何、这些应用都应显示在 PPC3中。 您是否已经有权访问 TAS5825-SW 安全资源文件夹? 您可以通过以下链接查看或申请访问权限: https://www.ti.com/secureresources/TAS5825-SW 

    如果您已经拥有访问权限、但应用仍然没有在 PPC3中填充、请按照此主题中的说明: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390575/faq-purepathconsole-how-to-install-purepath-console-3-device-apps-manually 

    此致、
    悉尼诺斯卡特