This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:液位计的误差

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1453824/tas5825p-the-error-of-level-meter

器件型号:TAS5825P

工具与软件:

嗨、BU 专家

当我测试 TAS5825P 时、我发现结果是电平计是从 AP 减去-3.9dB 的输入电平、您知道会发生什么情况吗? 我的意思是、当我将输入信号设置为-3dB 时、电平计 结果将为-6.9dB。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    您能否告诉我正在使用的时间常数以及这是前置数据还是后置数据(右上角的齿轮图标)。

    此致、

    Ramsey