This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:音频数据串行接口时序要求

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1453629/tlv320aic3109-q1-audio-data-serial-interface-timing-requirements

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在 其系统上评估6PAIC3109TRHBRQ1 (TLV320AIC3109-Q1)。 他们需要确认数据表中"6.6音频数据串行接口时序要求"中所述的上升/下降时间要求。

以适应适用的 上升/失效时间范围;
Q1: 与其他项不同、BCLK 或其他项未指定、但您是否知道、如果此上升/下降时间、BCLK、WS、DI 是否是目标?

上升/失效时间约为4ns;
Q2:在其当前接受评估的系统板上、上升时间和下降时间分别测量为波形的10%和90%、时间约为4.7ns。 在 数据表中、它被指定为4ns (max)、因此请提供"它是否超出范围?"等信息。 或者测量方法不同(它是其他调节不是0%-90%吗?)。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    1) 1)是的、上升和下降时间适用于所有 BCLK、WS、DI 和 DO。

    2) 2) 高电平和低电平的定义实际上是70%和30%、基于以下逻辑电平规格:  

    因此、通过测量30%到70%而不是0%到90%、上升时间可能会改善并降至4ns 以下。

    此致、
    Jeff McPherson