This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5111:未记录 I2C 地址

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5111, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1453987/tac5111-i2c-addresses-not-documented

器件型号:TAC5111
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3120

工具与软件:

您好!

我考虑在新设计中使用 TAC5111、但数据表仍是"预告信息"、缺少 I2C 总线地址等详细信息。 I2C 地址可通过 ADDR 引脚进行编程、但未对此进行说明。 我在任何地方都找不到零件的库存。 此部件是否有更完整的信息? 是否可提供部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将记录在数据表的最终修订版中。 请参阅 EVM 用户指南中的一个片段:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon:

    谢谢、我之前看到过、但不能假设 TAC5x12器件的地址与 TAC5111相同。  你能回答 我的其他问题吗? 如果不能在不久的将来提供完整的文档和器件、设计此器件是没有意义的。 TAC5111预告信息数据表已有近三年的历史。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TAC5111是一款全新的 IC、预计将于2024年12月/ 1月完全推向市场

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Daveon。 我觉得我必须回退到旧的 TLV320AIC3120器件、除非数据和器件出现在设计期间。