This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 8通道设计概述

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423083/tas5825m-tas5825m-8-channel-design-overview

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5825-SW、TAS2781

工具与软件:

我计划在公共 I2C 总线上使用四个 TAS5825M 芯片来实现8通道电路板设计、每个芯片设置为唯一的地址。 工作计划是使用 PPC 来获得独特的.cfg 配置文件,包括 EQ,等等,并将这些文件存储在计算机驱动器上。 在微控制器上运行的 Web 浏览器界面允许配置工程师为4个芯片中的每个芯片选择唯一的.cfg。 然后、这些数据将传输到板载闪存。 加电时、微控制器将读取其闪存并将.cfg 数据加载到四个 TAS5825M 芯片中的每一个芯片中。

您认为这种方法存在任何问题吗?

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果我对您选择使用哪个.cfg 的理解、以及您对使用所选文件初始化 TAS5825M 的理解是您所描述的内容、那么这将很有效。 TAS5825M 通电并具有 I2S 时钟后、您可以根据需要对其进行配置。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如您所说的正确。 感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我刚刚收到了 PurePath 的 TAS5825-SW 访问电子邮件。 但是、PurePath V3.2.1不会将其识别为可用模块。 我该怎么办?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们正在迁移到用于软件版本的新平台、因此请使用 此常见问题解答 手动安装 GUI。

    (13)[常见问题解答] PUREPATHCONSOLE:如何手动安装 PurePath ︎ 控制台3器件应用-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我使用的是 PPC V3.2.1。 我注意到 USB ASIO 音频驱动程序虽然在 Windows 中运行、但我的 DAW 软件(Reaper)或 REW (Room EQ 向导)无法正确识别。 两个程序都看到已枚举的音频设备、但选中时会抛出错误。 我可以通过不使用 ASIO 来解决该问题、但该行为是否为预期行为? 使用 ASIO 会更方便、我记得、与以前在 TAS2781中使用 PPC 时相比、ASIO 会按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    显示连接。

    但有时防火墙或公司安全软件可能会阻止该软件的某些功能。

    您可以尝试使用 Audacity 或其他一些软件。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的参与。 我一直在玩低音补偿、压缩、Xmax 和谐波低音校准。 我想我理解低音补偿、但我不明白压缩变形控制的作用、以及时间常数如何影响事情。 另外、谐波低音校准控制也有点神秘。 是否有描述这些功能工作原理的文档? 我搜索但找不到一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    此应用手册 介绍了智能放大器的特性。 压缩是在几个不同的地方解释的,但主要是在 DRC 节下。 谐波低音校准位于 PBE (心理声学低音)部分。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用智能 EQ 时遇到问题。 我使用 REW 创建了一个测量文件、并将其作为 SPL 文件导入。 当我用 View SPL (查看 SPL)按钮查看它时、它是正确的、并与 REW 匹配。

    但是、我在智能 EQ 页面上查看它时、频率发生了偏移、如下所示。 您可以看到、上述约8050Hz 的峰值已转变为~940Hz。 您是否有任何想法、这里可能会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这看起来像是一个图形问题、因为 在图中所有峰值和谷值都偏移了相同的量。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我不确定图形问题是什么意思。 智能 EQ 页面上的曲线与电网不符、但双二阶部分是正确的、这意味着、例如、如果我将双二阶峰值放在1KHz 处、它会在电网上以1KHz 显示、应该是这样。 智能 EQ 功能正在尝试校正偏移曲线、而不是正确的曲线。 似乎是这样。 会以大约1.1的固定比率下降。 这恰好对应于48/44.1、但我看不出它应该如何发挥作用。 如前所述、在 View SPL 按钮下导入的 SPL 是正确的。 在问题解决之前、我的项目将被停止。 感谢您尝试验证/重现此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramsey、

    另一个佐证是导入的 SPL 在图形上移动错误。 我使用了在 REW 中生成的相同 SPL 曲线、并使用 REW 以其 EQ 优化器使曲线变平。 然后、我将中的所有 EQ 参数复制到了 PP、结果完全不同。 然后我将所有 PP EQ 频率上调1.1倍、曲线看起来非常像 REW。 此时、我很确定这是一个严重的错误。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramsey、

    而相反的过程也证实了这个问题:我使用了 PP 并运行了 Smart EQ 与参数 EQ 来匹配目标。 如果我将这些滤波器重新导回 REW 中、我必须将频率调低0.9倍才能匹配。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我会自行调查、以帮助解决问题。 您能将所用的 SPL 文件发送给我吗?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SPL file.e2e.ti.com/.../Sound-Bar-Spkr-1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    谢谢! 当我找到根本原因时、我会告诉您。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好拉姆西,我猜你还没有任何关于根本原因的信息,但你至少可以确认你可以重现问题吗?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、我能够再现它、并正在与软件开发人员讨论、以确定导致此问题的原因和修复方法。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    同时、我将编写一个小的 Python 脚本、用于在导入文件之前校正文件中的频率。 您是否知道此比率偏移是固定的、还是变化并取决于什么?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、尝试预先调整导入文件的频率是不起作用的。 这些频率实际显示在智能 EQ 页面上的位置对于导入文件而言并不确定。 Smart EQ 似乎自己做出了一些行政决策:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    谢谢你让我知道!  我们仍在努力确定发生这种情况的根本原因。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey、我只是想与您联系、看看您是否有任何其他更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    PPC3团队认为已找到问题。 我们目前正在对建议的解决方案进行验证、如果解决方案得到解决、我们将发布 GUI 的补丁版本。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James 和 Abi:

    此问题已在最新版本的 TAS5825M GUI 中修复。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息。 当我为此应用程序启动 PP 时、它告诉我我不会像预期那样使用最新版本。 但随后我将收到一条"访问被拒绝"消息、询问我是否要卸载此模块。 我应该卸载它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里访问最新版本的 TAS5825M? 它没有出现在我的安全资源文件夹中、只有 V1.0在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您应该能够 从 GUI 进行更新。 您是否已在 PPC3中登录 TI 帐户?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管我已经登录、但我的访问被拒绝。 如果我单击 X、它会弹出 Do I want to uninstall?(我要卸载吗?)  我应该添加的是 PP3和 V1.0 TAS5825M 模块的全新安装。 在我重新安装这些之前,我得到了同样的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常令人沮丧的。 如果我没有登录、模块会显示消息:我没有使用最新版本、请登录。 如果我登录、系统会显示拒绝访问。 有什么建议吗? 您是否可以发送新版本.tar.gz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我不知道你为什么不能获得访问权限。 我刚刚进行了新的安装、以确保它可以正常工作。

    1.访问 此链接。如果您有访问权限、请下载 tar.gz。 否则、请申请访问权限、我可以批准

    2.使用 此 e2e 指南手动安装 tar.gz

    3.使用红色感叹号安装更新

    很抱歉让我感到沮丧、我不知道 PPC3有何错误行为。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的最后一个消息之前,我已经完成了以上所有的事情,并且仍然得到相同的问题。 我是否可以安装新的 tar.gz 更新版本(在删除 V1之后、或者如果无法安装、则从全新的 PP3安装中)、而不必从 PP 内进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    不是目前,它看起来似乎该软件尚未完全被推至网站链接,但已被推至纯路径后端。 我刚刚向与您的 TI 登录名关联的电子邮件帐户提交了批准申请。 如果问题仍未解决、我将转至审批团队、查看他们是否还可以尝试任何东西。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在另一台计算机上尝试了这个与 PP3的新安装,然后是 tar.gz。 完全相同的结果。 我将在接下来的两周里下班,但如果你发现任何东西,请发布,我会检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    让我通过电子邮件向您分享单独安装的链接。

    Tks

    Jesse