This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:从模式、DVDD 和+3.3V 电源

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1454692/tpa3251-slave-mode-dvdd-and-3-3v-source

器件型号:TPA3251

工具与软件:

您好!

数据表指出、对于从模式、FREQ_ADJ 应连接至 DVDD。 但是、EVM 将其连接到外部提供的+3.3V 电源。 执行此操作的正确方法是什么?

一个相关的问题:DVDD 能否提供足够的电流来上拉 FREQ_ADJ、FAULT 和 CLIP、或者我是否必须提供外部+3.3V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supira、您好!

    任一选项都可以。 DVDD 的典型值为3.3V、因此该电阻器可以连接到 DVDD 或外部3.3V 电源。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ramsey!