This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:SPVDD 定序要求?

Guru**** 2514715 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455081/tlv320aic3107-spvdd-sequencing-requirement

器件型号:TLV320AIC3107

工具与软件:

您好!

我已经阅读了 TLV320AIC3107数据表的电源时序部分、其中提到了 IOVDD、AVDD、DRVDD 和 DVDD 上的限制。  我还在这里阅读了大量论坛帖子、解释了为什么存在某些限制。  但是、我没有看到对 SPVDD 有任何规定的要求。  例如、在 IOVDD 之前几十毫秒让 SPVDD 出现是否可以接受?

此外、假设我将开关放在 DVDD (应最后连接)上、而不是 IOVDD (应首先连接)上。  芯片可以无限期地启动 IOVDD 并关闭所有其他电源轨、直到我要打开 IOVDD 以外的所有电源轨吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    SPVDD 仅为扬声器驱动器加电、因此在启动顺序中的什么位置无关紧要。

    对于您的解决方案、仅启动 IOVDD 并无限期保留是没有问题的。 IOVDD 和 AVDD 之间的时间没有最长限制、只是不能同时启动。

    此致、
    Jeff McPherson