This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:睡眠到播放

Guru**** 2605575 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455306/tas6584-q1-sleep-to-play

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

TAS6584-Q1的数据表中称"每个通道都通过在不存在时钟错误的条件下将状态控制寄存器设置为 Hi-Z 或 PLAY 来转换至 Hi-Z 状态。"

1.这是否意味着即使我们将0x3/0x4寄存器设置为 PLAY、TAS6584-Q1也只会从 SLEEP 模式转换至 Hi-Z 模式? 还是在转换到 Hi-Z 后自动转换到 PLAY 状态?

2.如果它 在转换到 Hi-Z 后自动转换为 PLAY、那么" Hi-Z to play"和"睡眠 to play"之间的时间差是多久?

反向情况如何、如下图所示?

3.即使将0x3/0x4寄存器设置为 SLEEP、TAS6584-Q1是否也只会从 PLAY 状态转换至 Hi-Z? 还是在转换到 Hi-Z 后自动转换为 SLEEP 模式?

4. 如果它 在转换到 Hi-Z 后自动转换到睡眠状态,那么"播放到 Hi-Z "和"播放到睡眠"之间的时间差是多久?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento,

    在转换为 HIZ 后、它将自动转换为 PLAY。 (另一个意思是、将0x03/04设置为 PLAY、存在内部状态机转换 SLEEP->HIZ->PLAY)

    [报价用户 id="594138" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455306/tas6584-q1-sleep-to-play "]

    1.这是否意味着即使我们将0x3/0x4寄存器设置为 PLAY、TAS6584-Q1也只会从 SLEEP 模式转换至 Hi-Z 模式? 还是在转换到 Hi-Z 后自动转换到 PLAY 状态?

    [报价]

    HIZ-Play 时间很短、不到1 μ s。  睡眠->播放在睡眠->高阻态时花费大部分时间、因为设置所有电源轨需要时间。

    [报价用户 id="594138" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455306/tas6584-q1-sleep-to-play "]

    2.如果它 在转换到 Hi-Z 后自动转换为 PLAY、那么" Hi-Z to play"和"睡眠 to play"之间的时间差是多久?

    [报价]

    保留条件是什么?

    [报价用户 id="594138" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455306/tas6584-q1-sleep-to-play "]

    反向情况如何、如下图所示?

    [报价]

     转换到 Hi-Z 后它会自动转换到 SLEEP 模式。   这些中间状态机不应在数据表中公开、因为它只是中间状态、对外部视图没有意义。

    [报价用户 id="594138" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455306/tas6584-q1-sleep-to-play "]

    4. 如果它 在转换到 Hi-Z 后自动转换到睡眠状态,那么"播放到 Hi-Z "和"播放到睡眠"之间的时间差是多久?

    [报价]

    播放->高阻态需要一些时间来下降(1~6ms 电平、取决于下降设置)、然后最终关断输出级。 HIZ-->睡眠很快、因为它只是关闭电源、然后让电压缓慢放电至0V。

    [报价用户 id="594138" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455306/tas6584-q1-sleep-to-play "]

    4. 如果它 在转换到 Hi-Z 后自动转换到睡眠状态,那么"播放到 Hi-Z "和"播放到睡眠"之间的时间差是多久?

    [报价]

    迪伦