This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:请查看原理图

Guru**** 2386000 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452300/tas6584-q1-please-review-the-schematic

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TAS6584QPHDRQ1绘制了他们的第一个原理图。

您能否回顾一下并建议一些更好的原理图?

e2e.ti.com/.../8.-USB_5F00_BUFFER_5F00_AMP_5F00_BT_5F00_WiFi.pdf

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

     引脚14/15、引脚19不以 PLL_GND 为基准。  请将其更改为"Referenced to GND"。

    2. 移除 PLL_GND 和 GND 连接

    3.如何控制 AMP_ON 网络?  请为此 PD 引脚使用3.3k Ω 下拉电阻、以确保施加固定电压。

    4.输出 LC 滤波器需要10uH+1uF+0.22uH+0.1uF。  并且 PWM 频率应该使用480KHz。

    我注意到 PVDD 仅为12V、那么为什么在此使用 TAS6584? 该器件是一款高功率器件、旨在达到>40V 的电平、并且成本也要高得多。  对于12V 电平、TAS6424E 是最佳选择。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    感谢您的支持。

    答案1、2、3:应用于原理图。

    答案4:TAS6584-Q1支持384kHz 至2.1MHz 的可配置输出开关频率(数据表中注明)

    和2MHz 频率的引用是 SLOA337文档。 是否有任何理由应用480KHz?

    (我的客户说、他们在选择电感器的价格方面有许多选择。)

    最后、他们已经知道 TAS6424E 更便宜、但由于 PCB 空间有限、他们应该使用 TAS6584。

    请再次检查答案4。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    可以使用2.1MHz、但 与 TAS6424E 相比、它没有竞争力。  需要注意的一点是:  2.1MHz 必须使用肖特基二极管。 与数据表图9-2中的典型双通道 PBTL 应用原理图相似

    如果您的客户接受由于器件和额外的肖特基二极管而导致的成本增加、那是 不错的。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    感谢您的支持。

    我的客户说他们使用4个扬声器、每个扬声器的阻抗为40欧姆(最大功率为20W)。 因此他们认为他们考虑的是图9-1、而不是图9-2。 图9-1中没有提及使用肖特基二极管。

    在这种情况下是否有必要应用肖特基二极管?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、  

    一定有一些信息错误。 使用 PBTL 模式驱动40 Ω 负载、仅要求20W 的功率是没有意义的。  从硬件工程师的角度来看、这是没有意义的。  你能先弄清楚一切吗?  我觉得没有什么意义、继续说下去。

    [报价 userid="464516" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452300/tas6584-q1-please-review-the-schematic/5578749 #5578749"]

    在这种情况下是否有必要应用肖特基二极管?

    [报价]

    对于 PBTL 模式、肖特基二极管必须具有。  

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的迪伦

    我们是一家使用 TAS6584-Q1进行设计的公司。
    由于时间表很紧、我直接与您联系以进行交叉检查。

    如果您使用的是使用 BTL 模式而不是 PBTL 模式的4通道4 Ω 扬声器、则可以参阅数据表中的图9-1、并且肖特基二极管似乎不需要。

    是这样吗?

    如果您对电路有任何其他建议、请分享。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KISUK

    [报价 userid="614817" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452300/tas6584-q1-please-review-the-schematic/5581098 #5581098"]

    如果您使用的是使用 BTL 模式而不是 PBTL 模式的4通道4 Ω 扬声器、则可以参阅数据表中的图9-1、并且肖特基二极管似乎不需要。

    是这样吗?

    [报价]

    是的、是这样。

    对于之前的40欧姆负载、PBTL 也没有帮助。 因为 PBTL 只能提供更大的电流、用于2 Ω/1 Ω 等极低电阻负载。 PBTL 无法提供由 PVDD 决定的大电压。 您使用的40ohm 和20W 需要大电压、而不是电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚看到了40欧姆的文本。
    不是40欧姆、而是4欧姆。

    我很清楚地把案文传达为4欧姆、但我认为案文中间有错误的解释。
    您的答案很有帮助。 谢谢你。
    圣诞节快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Merry

     好的、没问题、使用 BTL 非常适合您。