This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2025D1:VBAT 纹波要求

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2025D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455059/tpa2025d1-vbat-ripple-requirement

器件型号:TPA2025D1

工具与软件:

尊敬的专家:

客户使用了 TPA2025D1并在3.3V 测试条件下在 VBAT 上测得非常高的627mV 纹波。  

想知道在2.5V - 5.2V 规格范围内是否有任何问题或没有问题?

此致、

解决了

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Allan:

    我们的团队已收到您的问题。 由于假日季、回复速度可能会有点慢。

    感谢您的耐心等待、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    本器件文档中提供的 PSRR 规格针对200mVpp 明显更低的纹波幅度进行了测试、但无法保证在如此高的纹波下的性能。
    但是、如果它们在几个不同的器件上进行测试并且性能良好、那么它们应该是可以的。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师