This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:有关 TLV320DAC3100更换的问题

Guru**** 2651335 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455457/pcm5101a-questions-about-replacement-of-tlv320dac3100

器件型号:PCM5101A
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100

工具与软件:

您好!

我的客户在当前设计中使用 TLV320DAC3100、用于通信 AM3352BZCZD60 McASP I2C 接口。
TLV320DAC3100满量程输出电压为0.707Vrms。 在下一个设计中、他们希望具有2Vrms 满量程输出电压。
他们现在正在考虑 PCM5101A、有如下一些问题。

问题1:
PCM5101A 是否能够支持超过2Vrms 的模拟满量程输出电压(单端)?

问题2:
他们希望在新设计中继续使用 AM3352BZCZD60。 PCM5101A 是否可以通过 McASP I2C 接口与 AM3352BZCZD60通信、而不会出现任何问题?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM510x-是具有固定输出电压的立体声 DAC、因此它在每个输出上能够生成的最大输出(当提供满量程代码时)为2.1Vrms。

    我不熟悉  AM3352BZCZD60芯片组、但我认为如果 TLV320DAC3100能够与它通信、PCM5101A 也能够进行通信。

    如果您想100%确定、请打开 标题中带有 AM3352BZCZD60的新主题 、并提出  有关此器件的问题、以便支持该器件的合适产品系列可以发表评论。 此致、

    Arash