This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3129D2EVM:TPA3129D2

Guru**** 2588835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455608/tpa3129d2evm-tpa3129d2

器件型号:TPA3129D2EVM

工具与软件:

我查看了 TPA3129评估板。 我们需要在同步模式下使用它。 我已更改了 R7=100k 和 R5=16、因此 GVDD=5.9V 和 GAI/SLAVE=5.07V 上的结果电压。 在这种情况下、当开关频率 必须等于 SYNC 引脚(16)上的频率值时、放大器必须进入从模式。 我真的看不同的频率(见附件文件).

输入信号(绿色)为1/1.28uS = 781kHz。  放大器开关频率为5.4 MHz。 我尝试了其他电阻器 R7 = 100k R5 = 39K、在本例中  GAI/SLAVE = 4.21V、但开关频率没有改变。

当开关频率=输入 SYNC 频率时、如何实施模式?

谢谢  

Sergey

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关频率只能按下表进行调整。

    谢谢

    Jesse