This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:请查看 PCM9211的原理图

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455951/pcm9211-please-review-the-schematic-of-pcm9211

器件型号:PCM9211

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 PCM9211绘制了他们的第一个原理图。 您能回顾一下该原理图吗?

e2e.ti.com/.../sch1.pdf

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    总的来说、对我来说、这家酒店还不错 、

    通常情况下、我们  对 SCK、LRCK、BCK 使用串联电阻(22 Ω 至100 Ω)、需考虑。  另一方面, 对于 I2C ,建议使用上拉电阻器。 请 参考以下应用报告:

    I2C 总线上拉电阻计算  SLVA689–2015年2月

    此致、

    Arash