Thread 中讨论的其他器件:TAS2505
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户希望使 TAS2505 DOUT 信号绕过 I2S 主接口的 DIN。
他们使用了 SLAU472C 参考指南中的第1个示例寄存器设置、并修改了某些接口。
https://www.ti.com/lit/ug/slau472c/slau472c.pdf
但没有使用 TAS2505 PLL 器件、而是通过 AP 计时。 (Page0、0x04 -> 0x00)、然后相应地将其 MCLK 和采样速率设置为12.288M、48kHz。 (页0、0x0B --> 0x81)
除了上述选项、它们使用5.1寄存器设置。 (5.1. 通过 DAC 和耳机/扬声器输出播放数字数据的示例寄存器设置
对于接口设置、他们相应地测试了每种用例、但次级 DOUT 无法正确输出。
|
/* page 0 [R7 + M5 + N6组合 ]*/ 或者 /* page 0 [R7 + M6 + N5组合]*/ |
您能否指导如何更改寄存器值以从主 DIN 获取正确的 DOUT 数据来实现 BYPASS? (回显用途)
此致、
欧内斯特