This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:有关长线路音频 PDM 到 I2S 转换器的问题

Guru**** 2604945 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, DS90LT012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1454180/pcmd3140-questions-about-audio-pdm-to-i2s-converter-with-long-lines

器件型号:PCMD3140
主题中讨论的其他器件: DS90LT012A

工具与软件:

您好、TI:

我是一名新进的音频设计人员、现在我正在设计一个将 PDM 转换为 I2S 的电路、但电路中的长线路长度超过20cm。我在这里选择了 PCMD3140 、并交替使用两个 LVDS 驱动器和接收器、分别是 DS90LV011和 DS90LV012。 PCMD3140设计的电路与其典型电路应用有很大不同。 因为我将 LDVS 驱动器和接收器惯性插入 PCMD3140和 DMIC 的中间、以便在我的应用中驱动一条长线路、如下图所示。 我不 知道 此电路是否能正常工作?  来自 四个 DMIC 的数据是否会成功传输到 PCMD3140? 此外、PCMD3140是否会成功将 PDM 数据流解码为 I2S 格式数据?

非常感谢。

爱牛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保 LVDS 驱动器的开关速度可以快于采用 PCMD3140的 PDM 的时序要求、如下所示:

    确保在 LVDS 接收器上使用端接电阻器。 您还需要确保所有线的 长度相似。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir、

    感谢您的重播。 我在此处选择了 LVDS 驱动器 DS90LV102A、其开关特性如下所示:

    对于 PCMD3140、它足够快吗?

    好的、如果我使用 DS90LT012A、IC 中集成了一个端接电阻器、是否意味着我不需要使用此类外部电阻器、或许我可以在 LVDS 接收器中放置一个 DNP 电阻器。  双绞线信道可用于 传输 LVDS 数据和时钟。

    B/R

    COW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为没关系、好像 LVDS 支持的速度远远高于 PDM 信号所需的速度。 遗憾的是、我对 LVDS 知之甚少、但您在将4个 PDM 麦克风信号传递到 PCMD3140时应该不会遇到问题。 您可以使用 数据表的第8.2.1.2.1节中给出的示例脚本作为使用 I2C 配置 ADC 的起点。

    如果您在 ADC 方面是否需要更多帮助、请告诉我!

    此致!
    MIR