This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:当直流耦合时、偏置电压出现在输入端。

Guru**** 2515355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452378/tlv320adc3120-bias-voltage-appears-at-the-input-when-dc-coupled

器件型号:TLV320ADC3120

工具与软件:

嗨、团队:

当选择直流耦合输入时、IN1M 和 IN2M 上的偏置为0.9V。
可以安全地假设0.9V 偏置被确认为正常运行吗?
如果是、我应该在哪里检查以确认这一点?

我还计划在1.8V 的电压下运行 ADC。
我无法在 Pure Path 控制台上找到将其设置为1.8V 的位置、有什么地方可以设置它吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    请参阅此应用手册:  

    使用 TLV320ADCX120和 PCMX120-Q1系列的模拟输入

    输入端的电压共模取决于输入配置和 AVDD 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    请告诉我其他信息。
    如果我使用直流耦合和单端、它将直接连接到 GND、电流将从内部偏置流出、这样安全吗?
    如果是、我想知道为什么可以。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu,

    如果在直流耦合时使用 MICBIAS 引脚直接连接到输入布线、只需将其连接到 PLUS 引脚。 这将仅设置输入信号的直流偏置、此处是一个示例图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    当设置为直流耦合输入时、我可以看到0.9V 的偏置电压、这是否意味着内部偏置将在连接后自行0V?
    我知道这是一种连接方式、但我认为这个0.9V 电压可能会流向 GND。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    如果 INx 引脚直接连接到 GND、则内部偏置电路不会损坏。 实际上建议将 INx 引脚连接到 GND、当单端或将未使用的输入引脚交流耦合到 GND 时。

    此外、INx 引脚仅在输入是交流耦合时才会在内部偏置。 当输入是直流耦合时、输入信号源应是共模电压的驱动源。

    如果不主动驱动输入、输入引脚上的电压会浮动、并可能稳定到由内部漏电流、输入阻抗或其他影响决定的值。 这可能是您观察到0.9V 电压的原因。