This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:PCM2903C

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455242/pcm2903c-pcm2903c

器件型号:PCM2903C

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 PCM2903C 将2个预放大驻极体麦克风信号数字化、并通过 USB 将数据传输到 PC。  

我的问题是、在我的设置中、对于未使用的多个引脚(例如 HID、SEL 和 VOUT 引脚等)、建议采用何种接线方式 它们应该直接连接到 VCC 还是通过电容器? 我在数据表中找到了一些信息、但没有发现所有信息。

我提供了一个 KiCad 当前原理图的屏幕截图、希望您能提供一些反馈。    

此致、  

Nik Krefrej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik:

    HID 可直接连接到 GND、因为它们是逻辑输入信号(高电平有效)

    必须使用 SEL。 因为您已经具有该位、SEL0必须为高电平。 但 SEL1必须是 VBUS、通常为5V、而不是3.3V

    VOUT 可以保持悬空。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    我还有一个简短的问题。  隔离模拟和数字接地是否可以提供任何改进? 评估板和数据表连接了接地端、因此我假设没有真正的性能优势。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik:

    这对于该器件来说不是关键问题。 仅需要良好的 PCB 实践、即不要在数字信号上/下运行模拟信号、靠近器件保持去耦等

    此致、
    Jeff McPherson