This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:IC EOS 问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455948/tpa3255-ic-eos-issue

器件型号:TPA3255

工具与软件:

Dears、

  一个器件在客户现场使用了大约一个月、并损坏了放大器芯片。 测量后发现 OTA-A 引脚已断开连接到 GND。 放大器的 VBUS+为52.5V、VPP 为12V、并使用两组8 Ω 扬声器。  GVDD_AB 引脚的接地阻抗变为5 Ω。

GVDD 直接连接到12V 电源、使用47nF 的自举电容器和33nF 的建议设计。

这是一个新项目、今年才开始大规模生产。 已经发货200件、还有300件待发货。 我们需要帮助来检查电路设计并避免风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎没有明显的问题。

    如果 gvdd 是12v、则 gvdd 旁路电容16V 似乎有点小。 25V 可能更好。

    请检查 pvdd 和 gvdd 电压是否稳定。

    谢谢

    Jesse