This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3129D2EVM:TPA3129D2

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455722/tpa3129d2evm-tpa3129d2

器件型号:TPA3129D2EVM

工具与软件:

感谢您的响应。 我有几个问题:

  1. 根据表6、开关频率可能为400kHz、500kHz 或600kHz。 根据数据表、    我看到的频率可能是5.4 MHz。 什么是 对的?  
  2. 请说明:"在主模式下、SYNC 端子是输出、在从模式下、SYNC 端子是时钟输入的输入。" 如果仅根据表6控制开关频率、则选择什么 SYNC 模式?
  3. 如何实现 两个放大器的同步(参见图 36)、如果开关频率 仅根据表6进行控制? 谢谢 Sergey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队已收到您的问题。 由于假日季、回复速度可能会有点慢。

    感谢 您的耐心等待、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据 DS、表6中仅支持 PWM 频率。

    SYNC 模式并不意味着 PWM SYNC、而是意味着输出信号延迟可以通过某种方式同步。

    PWM 可能不相同。

    谢谢

    Jesse