This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:原理图审阅

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4990, PCM5100A, PCM5101A, OPA2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455556/pcm5101a-schematic-review

器件型号:PCM5101A
主题中讨论的其他器件:LM4990PCM5100A、、、 OPA2353

工具与软件:

您好!

您能否帮助我们审阅 PCM510xA+LM4990原理图? 我们可以选择 PCM5100A 或 PCM5101A。  谢谢!

e2e.ti.com/.../PCM510xA_2B00_LM4990_2D00_20241225-_2800_1_2900_.pdf

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    以下是一些评论和建议:

    1)对于软静音控制 、由于软静音打开=低电 平和软  取消静音=高电平、我会使用上拉使其保持取消静音状态、直到 需要静音。

    2) 2)建议将22-100欧姆串联电阻与 I2S 搭配使用  

    对于立体声输出  、我建议使用双芯片(如具有2个运算放大器 或2个 LM4990 IC  的 OPA2353   )、因为 DAC 的 OUTL 和输出需要连接到放大器来分别进行放大、从而实现立体声输出。 然而、对于立体声到单声道、从而也就 只有一个放大器、通常每个输出都使用1K 的电阻器对其求和。  您可以在此处查看参考:

    https://brashleraudio.wordpress.com/2012/08/28/stereo-to-mono-conversions/

    此致、  

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    谢谢! 修改后能否帮助我们检查原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说、

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的支持。