This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:查找直流故障的根本原因

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455888/tas6584-q1-find-a-root-cause-of-dc-fault

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

您好!

我在 TAS6584的 CH3中发现了直流故障、

数据表的"直流检测"一章、但我找不到是哪些外部因素导致了这种情况、

来研究其发生原因。

您能教我什么使放大器显示直流故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke

     通常、很难触发此故障。 可能的原因、如音频输入不正确或 CH 有一些损坏。

     您可能会首先检查直流负载诊断是否通过 CH3。 然后、如果 CH3仍然可能进入空闲状态、请检查 OUTP 和 OUTM 波形。