This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:关于2S 电池电源的问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1456604/tas2563-question-about-2s-battery-supply

器件型号:TAS2563

工具与软件:

嗨、团队:

我是 FAE Jayden、我的客户想在笔记本电脑中使用 TAS2563。 我发现此器件支持2节电池供电。 下面是一些问题:

  • 哪个引脚是 VBAT 和 VBAT2S (D1和 D2引脚)?
  • 该2S 电池应用的任何原理图参考设计? 我在 TI.com 上只有1节电池 EVM;

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    感谢您的咨询。  

    1.- VBAT1S 连接到引脚 D1。
      - VBAT2S 连接到引脚 D2和 SW 电感器。  

    2. 下面是采用2S 配置的器件原理图。 您已更正 EVM、默认情况下支持1S 配置。 可以修改 EVM 以支持2S、但 VBAT 和 VBAT2S 的值需要与这些引脚在 EVM 上连接在一起时相同。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特