This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:如何开始使用

Guru**** 2383240 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2563YBGEVM-DC, PPC3-EVM-MB, PP-SALB2-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448535/tas2563-how-to-get-started

器件型号:TAS2563
Thread 中讨论的其他器件:PPC3-EVM-MBPP-SALB2-EVM

工具与软件:

嗨、团队:

您可以在下面向 TAS2563提供帮助吗、客户会 考虑为他们的新项目运行吗?

谢谢!

1.在 系统内调谐中,硬件连接结构如下所示,对吗?  

PC (install PPC3 SW)--> PPC3-EVM-MB --> TAS2563YBGEVM-DC -->连接到客户的 PCB 板

2. 如需 系统内调优、客户应将哪些引脚连接到 TAS2563YBGEVM-DC?

3. 为保护放大器并  运行 系统内调优、需要使用以下 EVM、对吗?

SORTE 协议

Application"

PP-SALB2-EVM + TAS2563YBGEVM-DC

学习放大器来构建保护放大器的参数

PPC3-EVM-MB + TAS2563YBGEVM-DC

1.即使未连接到客户的 PCB 板也能调整参数

2.在连接到客户的 PCB 板时运行系统内调优

4.调整完成时,会得到一个 cfg 文件,对吧? 以及客户如何在其工程软件中实现?  

5.还有什么我在上面错过的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户的应用是基于 Android 的系统吗? 这将更改对您的问题的回答。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydeny:

    请参阅下面中的客户回复。

    不、它不是基于 Android 的系统。

    我们的系统中没有任何操作系统。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="164278" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448535/tas2563-how-to-get-started "]

    1.在 系统内调谐中,硬件连接结构如下所示,对吗?  

    PC (install PPC3 SW)--> PPC3-EVM-MB --> TAS2563YBGEVM-DC -->连接到客户的 PCB 板

    [报价]

    可以、 在没有基于 Android 的系统的情况下进行系统调优时、需要同时使用 PPC3-EVM-MB 和 TAS2563YBGEVM-DC 并将其连接到 PPC3软件。 要执行系统调优、请从 终端设备的器件中引出 I2C 引脚并将其连接到 TAS2563YBGEVM-DC。 您唯一需要做的就是断开 EVM 上的器件、以便只有终端设备上的器件被识别和控制。  

    jian pan 说:
    2.  要进行 系统内调优、客户应将哪些引脚连接到 TAS2563YBGEVM-DC?[/QUOT]

    客户应提出其系统上的 SDA 和 SCL 引脚并将它们连接到 EVM。  

    jian pan 说:
    3.  要保护放大器并  运行 系统内调优、需要使用以下 EVM、对吗?

    正确。 不过、应使用 EVM (而不是系统内器件)来表征扬声器特性。 如需了解演讲者的特性、请参考以下文档: https://www.ti.com/lit/ab/slaa952/slaa952.pdf?ts = 1733935700070&ref_url = https://253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS2563。  

    对扬声器进行特性分析后、即可进入系统调优阶段。  

    jian pan 说:
    4. 调整完成后、将会得到一个 cfg 文件、对吧? 以及客户如何在其工程软件中实现?  [报价]

    是、当调优完成时、他们可以保存配置 和头文件/二进制文件以在他们的软件中使用。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    请参阅客户的一些回复、您可以帮助检查吗? 谢谢!

    我想了解有关引出线的更多详细信息。  由于腕表上的组件通常不会太大(PCB 通常也很小)、因此我希望在设计阶段保留测试引脚(尽可能大)。

    更准确地说、

     我需要引出 SBCLK 1SBCLK 2SDIN 1、SDIN 2FSYNC、 TI EVM 板和我的 PCB 上的 VDD (1.8V)和 GND (接地)引脚、对吗?  (我的 PCB 上将会有一个 TAS 2563。)

    此外、我还需要拔出音频编解码器的 SCL/SDA (或任何与音频相关的 I2C/I2S 信号线)、并将其连接到上述引脚、对吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:  

    在系统调优中、客户只需在其电路板上引出 I2C 引脚来连接到 EVM。 如果它们从 EVM 提供时钟、电源和音频、则将失去系统调优的作用、因为它们不再对终端系统进行测试。 系统调优的目的是在器件处于最终系统状态(音频输入、电源、时钟等)时调整系统器件的调优/寄存器。 这样、客户就可以 准确地对器件在生产中的运行方式进行调优。  

    利用从 EVM 提供所有时钟、电源和音频的方法、与使用 EVM +其终端系统扬声器进行测试没什么不同。 如果这是他们想要执行的操作、我建议 将电线从他们的终端系统扬声器上拔出、并连接到 EVM、因为这样做会简单得多。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    请参阅客户的一些回复、您可以帮助检查吗? 谢谢!

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    我们的 系统没有操作系统(OS)。 我们如何实施 要在软件中使用的配置和头文件/二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:  

    让我回到我们的软件团队。

    尊敬的 Shenghao:

    请参阅上面的客户咨询。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeo

    该主题介绍了裸机驱动程序

    TAS2563:裸机驱动器-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛