This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128D2模式选择

Guru**** 2604035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1456333/tpa3128d2-tpa3128d2-mode-selection

器件型号:TPA3128D2

工具与软件:

您好!

我们正在计划一个新的设计、在具有 DSP 和 DAC 的电路板上使用多个 TPA3128。

DSP 需要引导时间、之后 DAC 会初始化、因此我想让输出级一直处于停滞状态

音频路径已启动并正在运行。

关于 TPA3128D2实施方案的两个问题;

关于模式选择:是选择引脚(1)的状态仅在上电时锁存、

或在 SDZ 释放时锁存(2)、还是可以动态更改它?

第二个问题与输入电容器的充电有关:仅在初始上电时或也是如此

SDZ 版本之后?

此致

Geert de Vries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -模式选择也应该能够动态更改。 但随着时间的推移、可能会出现砰砰声。

    -输入电容器充电,我认为它只是发生在加电。  

    谢谢

    Jesse