This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:编程问题、麦克风切换/关闭过程

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1456283/tlv320adc3140-programming-issue-microphone-switching-off-process

器件型号:TLV320ADC3140

工具与软件:

你(们)好

我的一个客户希望通过  TLV320ADC3140实现低功耗模式。

在低功耗模式下、4个 MIC 将比1个 MIC 更重要、他们想知道如何配置寄存器、以及我们如何确认 配置成功且有效。

非常感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我不确定器件是否具有特定的"低功耗模式"允许1个麦克风通道保持开启状态、但我们可以 单独或同时关闭不同的 ADC 通道。 关闭 ADC 路径也会降低功耗。  要启用和禁用通道、请使用寄存器页0寄存器0x73。 在寄存器0x75中、您可以关闭所有通道或仅开启已启用的通道。 对于位4、它设置"DYN_CH_PUPD_EN"、即使在一个通道进行记录时也能实现动态上电或断电。 这可能是您想要启用的功能、以便在禁用麦克风1-3时、麦克风4仍可以录制、并且您可以在禁用的频道上节省电量。  

    如果您确实要进入睡眠模式、在该模式下、模拟和数字系统关闭但保留 I2C 配置、则可以在第0页寄存器2中将 SLEEP_ENZ 设置为0。 您可以在 数据表的第8.4.2节中阅读有关这方面的更多信息。

    如果需要更多帮助或说明、请告诉我。

    此致!
    MIR