This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:TDM 子帧顺序

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1456526/src4190-tdm-sub-frame-order

部件号:SRC4190

工具与软件:

您好!  

关于 SRC419x 器件:当一系列芯片以菊花链形式连接时、它们如何知道各自应占用哪个子帧?  

第一个器件是否采用第一个子帧、第二个器件采用第二个子帧...?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    当 TDM 并行发送到多个器件时 、通常有一个寄存器可以根据我们要将特定输入应用于每个特定器件 的顺序来移动数据、但对于已编程引脚   的 SRC4190 、它们将以菊花   链配置连接串联器件、第一个子帧将连接到链中的第一个 器件、第二个子帧将连接到第二个器件等

    此致、

    Arash