This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:功耗

Guru**** 2501925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446851/tlv320aic3110-power-consumption

器件型号:TLV320AIC3110

工具与软件:

您好!

使用扬声器播放音乐时、我们面临功耗过高的问题。 在播放期间、我们在5V_AUDIO 线路上测量了290mA (max)、该值似乎超过规格。

您对解决此问题有什么建议吗?

我还移除了扬声器通道中的所有组件、但问题仍然存在。 有关电路详细信息、请参阅随附的文件。

谢谢。

e2e.ti.com/.../5102.Codec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    您能帮助说明一下您认为正在违反的特定规格吗?

    另外要确认的是、即使是开路负载、电流也会很高?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。
    我们已参考以下链接、发现与我们的器件相比、功耗存在差异、尤其是在 SLVDD 和 SRVDD 电源上。

    此外、我们已经尝试移除 SPK 上的各种元件、但问题仍然存在。 您对这个问题有什么看法吗?


    https://www.ti.com/lit/an/slaa468b/slaa468b.pdf?ts = 172990289304&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3100

    此致!

    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步说明、我们只使用扬声器播放音乐、而不使用线路输出。

    扬声器的额定功率为1W、预期功耗应接近1W。

    但是、我们的测量结果显示其为1.4W。 您能提供什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    编解码器没有线路输出。 您的意思是在不使用耳机输出的情况下播放扬声器输出吗?

    此外、本报告中的规格适用于空闲回放、这意味着没有声音播放。 播放音乐或声音时、电流消耗将远高于报告中显示的值。  

    当输入测量为1.4W 时、您是否测得输出功率为1W? 还要记住、此器件上有两个扬声器驱动器。 如果5V_AUDIO 电压轨同时为 SPRVDD 和 SPLVDD 供电、则在比较消耗的功率时、输出功率实际上会变为2W。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、我们仅在扬声器播放音乐时测量功耗。

    此外、我们只使用左声道来播放扬声器。

    如果右侧通道保持未连接和未使用状态、但软件已启用右侧通道功能、这是否会导致功耗增加?

    谢谢!

    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    右侧通道(驱动器将被启用并主动切换)会产生一些额外的功耗、但与正在播放音乐的左侧通道相比、功耗将小得多。 左声道将主导功耗。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    是否有命令或寄存器设置来关闭正确的通道、以便我可以验证正确通道是否导致额外的功耗?

    谢谢!

    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    通过写入页1/寄存器32位 D6、可以打开/关闭右侧 D 类扬声器驱动器的电源。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供的信息;我们将 检查 相关信息并尽快回复您。

    此致!

    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们已将第0页0x25 => 0x98到0x90、并确认它降低了50mA 的功耗(0.25W)。

    但音乐播放期间的功耗仍接近1.5W。

    这是否合理? 我们是否可以提供任何进一步的改进信息?

    此致!

    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    这是一个合理的量、假设您的目标 输出功率至少为1W 左右。

    此致、
    Jeff McPherson