This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:调优模式下的长延迟

Guru**** 2603905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1456258/tas2563-long-latency-at-tuning-mode

器件型号:TAS2563

工具与软件:

大家好、 TI 团队、ñ ol

我的客户也遇到了同样的问题,你能和我分享吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../tas2563-long-latency-at-tuning-mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    我先澄清一下、这不是问题。 这是通常配置的集成处理功能的延迟。
    我们可以选择禁用 DEQ、这样会增加~2ms、从而得到~4ms 的延迟。

    • 您的应用可以禁用 DEQ 功能吗?
    • ~4ms 延迟对于您的应用是否合适?
    • 您使用的是哪个版本的 TAS2563、是 QFN 还是 WCSP?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan Š、ć

    非常感谢您的答复。 我将来会与客户确认 DEQ 问题。