This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253:原理图设计

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253, TAS2552, LM48310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1456892/tlv320aic3253-schematic-design

器件型号:TLV320AIC3253
Thread 中讨论的其他器件: TAS2552LM48310

工具与软件:

TLV320AIC3253在门架模式下是否支持 MCU 主机而不提供 MCLK? 如果它与 LM48310或 TAS2552配合使用、如何对其进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 LM48310或 TAS2552 (或任何模拟输入放大器)进行设计时、通过一阶低通滤波器 fc = 20kHz 将编解码器的线路输出耦合到放大器的模拟输入。  

    在主模式下、源时钟必须存在才能使编解码器正常运行。 如果 MCLK 不可用、BCLK 可以作为替代。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    TLV320AIC3253是否可以用作主器件来输出 BCLK? 因为 SoC 主机 I2S 仅具有从机模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AIC3253可以作为主器件来输出 BCLK、但它需要源时钟(如 MCLK)。 有关处理主/从模式时的推荐配置、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slaa469a/slaa469a.pdf?ts = 1735919390258&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3253

    此致、
    Jeff McPherson